结果:找到"压敏电阻 ",相关内容1000条
- 各位佬,想问下柔性分布式压力传感器要怎么测电阻阻值呀
- 我的电路图如下,有一个4*4的电阻矩阵,我这里用面包板搭了个demo,利用mega2560的数字IO口列选电阻,然后四路adc一起测电压采样原理如下,电压探针的位置接四路adc,上面四路列选,当选中该列时置低电平,其余列置高电平出现了一个问题,就是我在按压左下红色框框住的压敏电阻时(电阻和压力成反比,压力增大,电阻减小),红色电阻对应的那路adc不变,其他三个蓝色电阻对应的那三路adc测出来的电压变低了,我不是很理解为什么有没有佬可以教教我怎么测这个东西的电阻//测得电压array([[4.99755859,4.99755859,4.99755859,4.99755859],[4.99755...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电阻矩阵 矩阵电阻 压敏电阻 压力传感器 发帖人:Zhangzr 发帖时间:2024-06-20 22:16:00
- 立创贴片DCDC分压电阻、运放分压电阻计算器
- DC-DC设计或可调压LDO设计必备!如果设计指定倍数的放大电路或者滤波器也可以试用。立创EDA、立创PCB和立创贴片以及立创商城现在在电子设计、生产中扮演者重要的角色,几乎可以为极客、创客和电子科技公司提供一站式的服务。在立创加工生产电路板时,电路上往往会需要DC-DC或者可调LDO,这个时候就需要用分压电阻来反馈预定的电压到参考电压。为了获得适当的分压电阻,一种简单的策略是用可调电阻来实现任意电阻分压。但是可调电阻不仅价格昂贵,而且故障率较高,不适合用于生产环境的电路板设计。另一种方法则是通过固定阻值的电阻分压产生。固定阻值的电阻值按照IEC(InternationalElectrote...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 贴片库 分压电阻 发帖人:ndtc 发帖时间:2021-09-10 13:35:00
- 松下推出高耐热·高可靠性的贴片电阻ERJH系列(免费领取新品)
- 近年来,以汽车领域和工业领域为中心,对元器件如何对应高耐热和高可靠性提出了强烈的要求。松下电器针对这些要求,推出可对应严苛热环境的高耐热·高可靠性的贴片电阻ERJH系列!为了让大家更好地了解产品,这里特别准备了样品供大家申请,请务必看到最后哦。详细产品视频,点击链接进行观看:https://www.bilibili.com/video/BV18L411W7fQ?share_source=copy_web产品特点①高耐热性:●最高工作温度从155℃提高到175℃●额定工作温度从70℃提高到105℃(直到105℃,仍能100%保证额定性能)②高可靠性:在-55℃/+175℃的热冲击试验中保证10...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电阻 发帖人:立创商城小编 发帖时间:2021-07-06 15:04:00
- 电阻坏了是否可以直接连以及怎么检测
- 电阻坏了可直接连吗? 电阻坏了不能直接连,电阻是降低电压的,直接连会电阻电路不能正常工作,严重的可能会烧毁电路。 图 电阻坏了如何测出来? 相信大家都知道,一个产品由于种种原因,有好的也有坏的,电阻也不例外。因此,懂得检测电阻的好坏是很重要的一个方面。那么您知道如何检测电阻的好坏呢?下面小编为您介绍: 检测电阻好坏的方法: 一、外观检查 查看标志清晰,保护漆完好,无烧焦,无伤痕,无裂痕,无腐蚀,电阻体与引脚紧密接触等。对于电位器还应检查转轴灵活,松紧适当,手感舒适。有开关的要检查开关动作是否正常等。 二、万用表检测 1、用指针万用表判定电阻的好坏时,要先选择测量档位,再...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电阻器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-10 14:25:00
- 热敏电阻器的介绍和替换原则
- 光敏电阻器是由硒,硫化镉,硫化铝,硫化铋,硅等等制成的一种特制电阻器,电阻率会随入射光的强弱而变化的电阻器,因为这一特性,所以光敏电阻器是不能用在光电线性变化电路中的。 光敏电阻器除了上述特性,还具有很多优点,比如高灵敏度,体积较小,重量轻,电性能稳定,而且价格便宜等,因此广泛使用在光电控制(路灯控制电路),光控开关,光电耦合,光电自动检测,电子验钞机等等以及可见光波段点控制上。本文主要讲的是光敏电阻器型号表示,应用范围和代换原则。(下图为常见光敏电阻器外形图) 光敏电阻器通常用数字表示序号,以区别该电阻器的外形储存及性能指标;根据型号可以分为三部分: 第一部分字母表示主体 第二...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 热敏电阻器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-12 14:46:00
- 如何检测光敏电阻器的好坏
- 光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。光敏电阻器是利用半导体材料(硫化镉晶体)的光电导效应制成的一种阻值随入射光的强弱而变化的特殊电阻,其特点是内部的光敏层对光线非常敏感,光线照射弱时电阻增大,光线照射强时电阻迅速减小。由于不同半导体材料制成的光敏电阻有不问的光谱特性,故光敏电阻有可见光(硫化镉晶体)、红外光(砷化镓晶体)和紫外光光敏电阻(硫化锌晶体)三种,它们广泛应用于光的测量、光的控制和光电转换等领域,如各种光电自动控制系统(如路灯自动控制、电视机亮度自动调整等)、紫外线探测器、红外光夜视器、无损探伤器等。 光敏电阻由光敏层、玻璃基片(...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光敏电阻器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-11 14:23:00
- 【技术答疑】松下元器件Panasonic新品留言区
- 本帖子是关于松下半导体Panasonic技术交流和问答贴,只要您有疑问,留下问题,我们会邀请松下元器件原厂资深FAE参与答复,欢迎大家踊跃参与问题讨论,谢谢。如下是松下产品线专家对个别问题的解答分享,抛砖迎玉!
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 精密电阻 聚合电容 薄膜电阻 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-04-24 16:02:00
- 一些村田的器件需要的进来看看
- 之前项目剩余,都是全新未拆的,塑料袋都在。需要的可以自带价格,也可以谈价格。LMSP33AA是4整盘,其他都是一盘
- 所属专栏: 二手交易 标签: 村田,滤波器,RF,热敏电阻 发帖人:wyh0012 发帖时间:2018-06-30 11:59:00
- 专业电子元器件工厂-怡华科技有限公司
- 怡华科技有限公司历经10多年的不断发展,始终致力于为客户提供优质的产品和优质的服务。已经成长为一家被全球客户广泛认可的优秀的电子元器件供应商。公司每年投入超过销售收入10%的研发费用,以确保为客户提供优质的电路解决方案。怡华科技致力于提供消费电子、汽车电子、无人机及机器人、交通设备、通讯设备、安防设备、电子/电力设备、计算机及周边设备、电源模块、汽车电子以及家电等行业解决方案。目前公司客户覆盖中国、北美、南美、欧洲、亚洲及非洲等区域。公司主营产品包括:TVS瞬态电压抑制二极管、MOV压敏电阻、PPTC自恢复保险丝、GDT陶瓷气体放电管、ESD静电保护元件、TSS半导体放电管和SPG玻璃气体放...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 压敏电阻/陶瓷气体放电管/陶瓷管/自恢复保险丝/静电保护原件/热敏电阻等 发帖人:Uchip 发帖时间:2018-03-30 10:03:00
- 一个继电器触点上的器件,压敏电阻吗?这么奇怪的形状?还是别的?
- 图片
- 所属专栏: 器件替换 标签: 压敏电阻 发帖人:niba 发帖时间:2017-09-19 18:30:00
返回